This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:使用 MAC 和通过 RMII 使用 MAC 至 MAC 连接到交换机时出现问题

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717427/tms570ls3137-issues-using-the-mac-and-connecting-to-a-switch-using-a-mac-to-mac-connection-via-rmii

器件型号:TMS570LS3137

我们看到的数据来自 TMS570、但无法通过 RMII 接口将570连接到开关。 以及建议或建议会有所帮助。

谢谢、

Ron