This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137闪存初始化/编程/擦除代码

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717546/tms570ls3137-flash-initialize-program-erase-code

您好、Sunil、

感谢您的再次访问。 我们能够使用闪存 API 进行编程。 我们观察到闪存模块状态寄存器(FMSTAT)的"VOLTSTAT"字段被置位。 这样做的原因可能是什么?

谢谢、

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、

    设置"VOLTSTAT"通常意味着泵电源(VCCP)降至数据表中定义的最小阈值以下。 您可以在编程/擦除操作期间捕获 VCCP 波形、以查看它是否确实降至3.0V 以下。 您在 VCCP 引脚上是否有一个非常靠近微控制器的电容器?

    此致、
    Sunil