This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:F021闪存 API 和#39;s

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717864/tms570ls3137-f021-flash-api-s

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我对用于擦除、编程和验证 TMS570LS3137片上闪存的 F021闪存 API 几乎没有疑问。

块擦除和扇区擦除之间有何区别?

关于闪存编程 API "Fapi_issueProgrammingCommand"、如果"u8DataBufferSizeInBytes"参数小于16字节、会发生什么情况?

  例如、发出"Fapi_issueProgrammingCommand"命令时、"u8DataBufferSizeInBytes"参数为10。 控制器是否要将0xFF 写入其他6个存储器位置?

成功执行"Fapi_issueCommandWithAddress"命令后、我们应该在相应的闪存中获得哪些数据?

提前感谢。

此致、

Kalyan

谢谢、

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、

    闪存 API 执行扇区擦除或组擦除。 在示例代码中、块擦除功能是擦除一个或多个扇区。
    未提供的数据被视为0xFF。
    3、如果数据编程成功。 应返回 Fapi_Status_Success (0x0)。