This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:默认拉电阻状态

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717684/rm57l843-default-pull-state

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件: TMDXRM57LHDK

你好

在 RM57L843的数据表中、引脚说明部分显示了上拉或下拉的默认拉状态、在嵌套列中显示了拉类型(可编程20uA、固定 20uA 和20uA)。

我需要对这三种拉动类型进行解释。

1.可编程20uA

  我的理解是、该引脚具有20uA 的可编程拉电流状态。

固定 20uA

  我的理解是、该引脚具有20uA 的固定拉电流状态。 但是、我能否在外部将一个上拉/下拉电阻器连接到这些引脚?

 3.20uA

  此类型没有关于可编程或修复的信息。 可以有人告诉我这一点吗、它是否具有固定或可编程的拉状态?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在规定的模式下、具有拉类型"20uA"的引脚不可编程。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Miro
    "规定的模式"是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将引脚作为不同模块的一部分置于不同模式。 例如、端子 E3可被用作以下之一:N2HET1[11]/MIBSPI3NCS[4]/N2HET2[18]/ePWM1SYNCO。 如果将其用作 N2HET[11]、则端子 E3具有可编程拉电阻类型(数据表中的表4-2页)。 如果您将其用作 ePWM1SYNCO、则它不可编程(数据表中的表4-6页)。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。

    但在"第36页"的数据表中、引脚# K17、EMIF_NCS[3]为下拉电阻、不可编程、但在 RM57评估套件 TMDXRM57LHDK 中、该引脚在外部上拉、因此应创建一个分压器。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、
    如果 K17为三态、则引脚上的电压将接近 VCC_3V3 (VCC_3V3-Vr33、R33比下拉电阻器强得多)。
    如果 K17被驱动为高电平、那么 K17上的电压将为 VIO。
    如果 K17被驱动为低电平、那么 K17上的电压将为0。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Miro
    很抱歉、我不清楚您的答案。 您意味着、如果我从外部上拉引脚、内部下拉不重要?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    说到 K17、它的默认函数是 EMIF_NCS[3]。 由于这是一个输出、在上电复位期间(nPORRST 为低电平)、如果没有外部上拉电阻、那么这个信号将由于内部下拉电阻而变为"低电平"。 如果 K17上存在外部上拉电阻(EMIF_NCS[3])、这可确保信号在 PORRST 期间保持高电平。 第10页的第4.2节说明了如何将默认拉电流状态和拉电流类型应用于端子。

    此致、

    米罗