This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:拉电阻状态

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717686/rm57l843-pull-state

器件型号:RM57L843

你(们)好

我正在处理 RM57L843。 一些 IT 引脚具有数据表中的内部固定下拉电阻、即 EMIF 数据线。 如果我使用电阻器从外部拉高该引脚、会发生什么情况?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般情况下:在连接外部上拉电阻时、应注意确切引脚的最大灌电流。 如果超过最大灌电流、则器件可能会损坏。 当 EMIF 被启用时、您不能将这些引脚用作 GIO。 您应该禁用 EMIF 并启用 RTP 以将这些引脚用作 GIO。 然后使用 CAN 编程拉动类型。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Miro
    根据我的理解、当引脚在内部下拉时、我们应该处理最大灌电流、并且我们施加一个外部上拉电阻。
    但在我的案例中、我的问题是、引脚在内部下拉、我将在外部上拉。 我认为这可能会在引脚上形成一个分压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、
    看一下我们发布的其他主题 两个线程相似。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的