This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:FlexRay API/库

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/716882/ccs-tms570lc4357-flexray-api-library

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我开始着手一个项目、需要从 Flex Ray 网络读取数据。 由于我已经拥有 TMS570LC43HDK、而且知道它支持 Flex Ray、因此我决定使用此开发板。 我知道它缺少用于 Flex Ray 的收发器、但我已经订购了这些收发器、它们应该在很短的时间内到达。

同时、我知道是否有使用 Flex Ray 的库、或者类似于 Halcogen 为 CAN 提供的库(设置 CAN 网络和消息框、中断服务例程配置、用于访问 CAN 数据的函数、id 等) 如果此电路板上有一个提供 Flex Ray 功能的示例、这也会非常有用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    我们没有 FlexRay 库。 我们有一个示例代码。

    processors.wiki.ti.com/.../TMS570LS31x_HDK_Kit

    CCSv5.x 的 FlexRay 演示源代码可从以下位置下载:TMS570LS31x_FlexRay_Sample_Code.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我找到了该示例、现在我正在查看是否可以将其移植到我使用的板 TMS570LC43x。 据我了解、该示例中的驱动程序可用于我的电路板。
    希望在此移植过程中不会出现任何主要问题。

    谢谢你。