This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在8位模式下使用 DMA 的 MibSPI

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/716862/tms570lc4357-mibspi-using-dma-in-8-bit-mode

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

我们需要使用 DMA 的 MIBSPI 8位解决方案。 请提供一份。 我们的电流配置不适用于8位模式。  

谢谢、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我在 MibSPI/SPI 中使用了8位模式、但没有启用 DMA、我没有遇到任何问题。 正如我在另一个主题中所说的、应该改变两个方面:

    1.魅力--> 8.

    DMA RDSIZE 和 WRSIZE shoudl 更改为"access_8_bit"