请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-TMS57004 尊敬的所有人:
我想使用 TMS 57004测量两个事件之间的持续时间。
我启用了 Gio 和 RTI 驱动程序。
然后、在 sys_maiin.c 中、我编写了以下代码。
rtiInit();
rtiResetCounter (rtiCOUNTER_BLOCK0);
rtiStartCounter (rtiCOUNTER_BLOCK0);
delayms(x);
rtiStopCounter (rtiCOUNTER_BLOCK0);
uint32 t;
t=rtiGetPeriod (rtiCOMPARE0);
甚至在将 x 从1000更改为500之后。 我将获得与 t 相同的值
请帮助我解决问题。
此致、
单位