This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM57L:LAUNCHXL2-RM57L

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM57L, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/715757/ccs-launchxl2-rm57l-launchxl2-rm57l

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要一个教程来使用 Code Composer Studio 的 RM57Lx 上的 lwip 对具有静态 IP 的套接字进行编程。 从哪里可以找到它?、您能帮我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅我们的 LWIP 演示和以太网引导加载程序:

    processors.wiki.ti.com/.../HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration
    www.ti.com.cn/.../tidu547.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我尝试了 HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration、但我无法修改其代码以使用静态 IP 实现套接字、编译显示了几个未定义的常量、我使用的卡是 LAUNCHXL2-RM57L

    Gracias、proc é HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration pero no puedo modelicarlo Código para implar el socket con IP estática、la Compilación muestra varias constantes indefidas、la tarjeta que uso es LAUNCHXL2-RM57L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我尝试了 HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration、但我无法修改其代码以使用静态 IP 实现套接字、编译显示了几个未定义的常量、我使用的卡是 LAUNCHXL2-RM57L

    Gracias、proc é HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration pero no puedo modelicarlo Código para implar el socket con IP estática、la Compilación muestra varias constantes indefidas、la tarjeta que uso es LAUNCHXL2-RM57L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看 lwip 论坛和另一个有用的链接:

    www.nongnu.org/.../index.html
    github.com/.../unit