This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:在同一电路板上的两个处理器之间使用 Flexray

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717013/ccs-tms570ls3137-using-flexray-between-two-processors-on-the-same-board

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

您是否说要通过 FlexRay 在两个微控制器之间进行通信、电路需要两个 FlexRay 收发器、如下所示?

微控制器1 --- FlexRay 收发器--- FlexRay 收发器--- 微控制器2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不能将 FlexRay 控制器直接连接到物理 FlexRay 总线。 当 FlexRay 控制器与二进制信号一起工作时、物理 FlexRay 总线使用差分信号传输。 FlexRay 收发器大部分涉及此角色。 FlexRay 收发器将从 FlexRay 控制器接收到的逻辑信号流转换为差分信号流。 在另一个方向上、它将从 FlexRay 总线接收到的物理差分信号流转换为逻辑信号流。

    如果2个 CPU 位于同一 PCB 中并彼此靠近、则您可能不需要收发器。