This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:HDK 原理图第7页上 Y1、16MHz 的振荡器晶体精度

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717041/tmds570ls31hdk-oscillator-crystal-precision-of-y1-16-mhz-at-page-7-of-the-hdk-schematics

器件型号:TMDS570LS31HDK

你(们)好。

是否有人可以在 HDK 原理图的第7页提供16 MHz 晶体 Y1的实际器件型号?

我们需要使用这些信息来确定其精度、以 ppm 为单位、以便对 N2HET 边沿采样精度进行分析。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由 TXC 公司提供的 Y1的制造商器件型号为7A-16.000MAAJ-T。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    Y1是一个晶体、每年容差为±30ppm、漂移为±3ppm。

    此致。