This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1115:我们能否将 EMIF 引脚用作 GPIO

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717271/tms570ls1115-can-we-use-emif-pins-as-gpio

器件型号:TMS570LS1115

您好!

可以有人确认我们是否可以将 EMIF 引脚用于 GPIO 吗? 这适用于 TMS570LS1115 ZWT 封装。

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    并非所有 EMIF 引脚都可用作 GIO 引脚。
    在将以下引脚配置为 HET 引脚(使用适当的 PINMMRn 寄存器)后、您可以将其用作 GIO:
    D16 - EMIF_BA[1]/N2HET2[5]、
    D4 - EMIF_ADDR[0]/N2HET2[1]、
    D5 - EMIF_ADDR[1]/N2HET2[3]、
    C4 - EMIF_ADDR[6]/N2HET2[11]、
    C5 - EMIF_ADDR[7]/N2HET2[13]、
    C6 - EMIF_ADDR[8]/N2HET2[15]、
    N17 - EMIF_NCS[0]/N2HET2[7]、
    K17 - EMIF_NCS[3]/N2HET2[9]。

    此致、
    米罗