This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C123GH6PM:如何将 OpenCV 库包含到我的 Tiva C 板中。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/716115/rtos-tm4c123gh6pm-how-to-include-opencv-library-to-my-tiva-c-board

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我目前在使用 TI-RTOS 的 TM4C123GH6PM 上工作。  我需要通过包含 OpenCV 库来将视觉集成到其中、以便我可以运行一个将执行颜色检测的任务。

我该怎么做?

此致

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,

    我曾接触过一些使用 OpenCV 的工程师。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TI RTOS (SYS-BIOS) 默认不支持  OpenCV/CL、Linux 空间广泛支持。

    TI ADAS SDK (称为 Vision SDK)在某种程度上支持 SYS-BIOS 上的 OpenCV、但在包含新库、支持模型等方面存在一些挑战

    我建议您下载 VISION SDK 并进行检查?

    下载链接- http://www.ti.com/tool/processor-sdk-vision

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    感谢你的答复。

    我有另一个疑问。

    在 Tiva C 板中完成视觉后、我们必须 在具有 EtherCAT 从站的 Sitara 板 AM335x ICE 中实现 OpenCV。

    如何包括 OpenCV 接头?

    此致

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiju:

    因此、就 OpenCV 而言、TI Linux 提供了比 TI BIOS 更好的支持和更多功能? 我认为 Linux 或 BIOS 都不支持非常少的 OpenCV?  

    谢谢、致以诚挚的问候

    他 Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、HeWei

    是的、OpenCV"特性和支持"与 VISION SDK Linux 和 BIOS 都 非常基本且最低

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shiju:

    好的。 清除。 因此、我们决定放弃 OpenCV、但要利用 TI TIDL 框架、并基于 VisionSDK_UserGuide_TI_DeepLearning.pdf:
    1.要在 VSDK 中尝试 TIDL 用例、它需要配置文件、网络文件、参数文件和用例输入文件、我可以从哪里获得这些文件?
    2.由于 缺少"CDDS 用户帐户"、我无法访问此文档中所述的链接:cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp。 您能告诉我们如何获取 CDDS 帐户吗?

    谢谢、致以诚挚的问候
    他 Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、He Wei
    除输入视频流之外的所有网络参数文件都存在于\vision_sdk\apps\tools\TIDL_files 中
    有关 CDDS 帐户、请联系您的 TI 销售或现场支持

    此致、Shiju