This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-TMS57004:生成50KHz 频率的 PWM

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/716207/launchxl-tms57004-generating-a-pwm-of-50-khz-frequency

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的所有人:

我想使用 TMS 57004生成50kHz 的 PWM 信号。

我在 halcogen 中启用了 HET 驱动器、然后在 HET PWM 0中、我无法将周期设置为小于3.2us。

这是否意味着我们无法从 TMS57004生成50kHz 的 PWM 信号?

此致、

单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还尝试在 TMS 57012和 tms570C43中进行更改。 但仍然无法生成50kHz 的 PWM。

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunit、
    您尝试生成的频率是多少? 3.2us 对应于312.5KHz。 在 HALCoGen 配置中使用20us 的周期值会发生什么情况? 有任何输出吗? 生成的频率是多少?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    实际上、我没有获得任何输出。

    我将在下面附加我的项目。

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    您的最大值正确 PWM 的频率为312.5kHz。

    实际上、我没有获得任何输出。

    我将在下面附加我的项目。

    此致、

    单位

    e2e.ti.com/.../5342.PWM.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要通过设置这些 HET 通道的'DIR'位将要用于输出 PWM 的 HET 引脚配置为"输出"。