This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L830:用于闪存内容校验和生成的工具

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/716557/rm46l830-tool-for-checksum-generation-of-flash-content

器件型号:RM46L830
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 Hercules 团队:

我的客户正在寻找一种工具、使他能够生成程序闪存内容的校验和。 背景是检查是否正确对第三方预编程的单元进行了编程。

我没有找到使用 CCS 或 UniFlash 等工具的任何可能、这将允许在闪存程序内容上生成校验和。

您是否知道任何支持此功能的工具?

谢谢、
BR、
Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    Uniflash 允许您对.out 文件对闪存存储器内容进行验证。

    这是否满足客户要求?

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是美国新泽西州弗兰德斯的 Siemens Healthineers 的 Charles Cammarata。 我们的 PCA 供应商要求 提供校验和,以便他们可以让 第三方编程服务向他们提供校验和,以确认正确编程。

    或者、该工具是否允许对目标器件进行完整的闪存读取并将结果存储在文件中? 我们可以 执行操作来计算校验和/CRC 离线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    是的、Uniflash 实用程序允许您将闪存内容读出到.out 或.bin 文件中、然后可使用该文件运行离线 CRC 计算。 请查看几年前的这个主题。 您可以使用线程底部附近的 pycrc 工具链接。 它使用 TMS570/RM4x MCU 上使用的 CRC 多项式生成与输出相匹配的输出。
    e2e.ti.com/.../368714

    或者、第三方可以对该器件进行编程、然后使用 Uniflash 对"golded".out 文件运行验证。

    此致、
    Sunil