This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:SRAM 上的 pbist

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/716515/ccs-rm48l952-pbist-on-sram

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

PbistRun (0x08300020U、/* ESRAM 单端口 PBIST */(uint32) PBIST_March13N_SP);

halcogen 为创建 了对 sys_startup.c 文件的 pbist 检查  

使用 pbist 测试 CPU RAM 、这个函数的第一个参数是"RAM 组"、此参数在器件数据表中定义。

但是在"RM48L952 16位和32位 RISC 闪存微控制器数据表(修订版 D)"数据表中、没有 什么像0x08300020U 那样。
但它有 一个表6-25。 PBIST RAM 分组。 其中 ESRAM1 (2)组为6。



您能解释一下这是什么0x08300020U 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RM48L952上的 ESRAM 被分成4x64KB 的块。 这些可单独测试、并为此使用单独的 PBIST 组号。 分配的 PBIST 组号为6、21、22和28、因此用于选择所有 ESRAM 组的值为0x08300020。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道值0x08300020是如何来自6、21、22和28的?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TRM 中的 RINFLL 和 RINFUU 寄存器的说明(SPNU503)。 值为全0意味着没有选择 RAM 组。 RAM 组的编号从1开始(而不是0)。 将位0设定为1来选择 RAM 组1。 因此、您必须分别设置位5、20、21和27来选择 ESRAM 组6、21、22和28。