This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/716266/ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294

器件型号:EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

我需要确保了解如何对 Tiva TM4C1294进行编程。 我继承了离开公司的工程师的设计。 我们将 e2s 项目用作从以太网到串行的桥接器、但我们在与定制板上的芯片进行通信时遇到了问题。  我可以使用板载 ICDI (我假设它是 XDS100v2)下载到 EK-TM4C1294XL Launchpad、并且 e2s 项目工作正常。 我移除了接头 X1上的跳线和沿 X1 (R6-R16)一侧的电阻器。

问题1. 尽管 X1接头在设计上看起来像 A14引脚 JTAG、但它肯定不是。

问题2. 原理图显示删除了小型 ARM 10引脚 JTAG (J6)旁边的 R40以进行"调试"、但我想知道我可以如何处理该问题? 第22页的第2.3.2节(SPMU365C)是指 IAR 和 Kiel 调试器、但我可以将其用作定制板上的 XDS100v2吗?

问题3. 2.3.3在第22页(SPMU365C)中、指的是虚拟 COM 端口。 当我使用 TeraTerm 在 launchpadd 上使用 ICDI 下载到 TM4C1294时、我可以看到这是正常工作的。 我假设普通 JTAG 不支持使用虚拟通信端口。

问题4.  对于 aTM4CM1294、是否需要注意与 SOP[2:0]等效的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Gary Armstring]]问题1。 尽管 X1接头在设计上看起来像 A14引脚 JTAG、但它肯定不是。

    是的、不是。

    [引用用户="Gary Armstring]]问题2。 原理图显示删除了小型 ARM 10引脚 JTAG (J6)旁边的 R40以进行"调试"、但我想知道我可以如何处理该问题? 第22页的第2.3.2节(SPMU365C)是指 IAR 和 Kiel 调试器、但我可以将其用作定制板上的 XDS100v2吗?

    如果您尝试使用 EK-TM4C1294XL 作为 JTAG 调试器在定制板上进行编程和调试、请移除 R40。 这可防止板载 TM4C129器件驱动 X1上的 TDO。 U6用于使用外部扫描控制器对板载 TM4C129器件进行编程/调试。

    [引用用户="Gary Armstring]]问题3。 2.3.3在第22页(SPMU365C)中、指的是虚拟 COM 端口。 当我使用 TeraTerm 在 launchpadd 上使用 ICDI 下载到 TM4C1294时、我可以看到这是正常工作的。 我假设普通 JTAG 不支持使用虚拟通信端口。[/quot]

    正确。

    [引用用户="Gary Armstring]]问题4。   对于 aTM4CM1294、是否需要注意与 SOP[2:0]等效的任何内容?

    抱歉、我不知道什么是 SOP[2:0]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Bob Crosby"]抱歉,我不知道 SOP[2:0]是什么。[/QUESP]Bob,我认为 SOP[2:0]是指  无线连接设备(如 CC3200)上的感应式电源(SOP)引脚,在上电期间感应这些引脚以确定引导流程。 例如、选择两引脚 SWD 模式、四引脚 JTAG 模式或 通过 UART 加载出厂/实验闪存/SRAM。

    在 Tiva 器件上、加电期间没有对等效引脚进行采样、因为调试探针可以发送一个序列来在 JTAG 或 SWD 模式之间切换。