This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1115:将 Flexray 指定引脚用于通用输入输出(GPIO)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/715857/tms570ls1115-using-flexray-designated-pins-for-general-purpose-input-output-gpio

器件型号:TMS570LS1115

您好!

我想知道是否可以将 TMS570LS1115的 Flexray 引脚用作 GPIO、前提是我不会使用 Flexray 外设。  

以下是特定引脚、(ZWT 封装)

FRAYRX1 - A15
FRAYTX1 - B15
FRAYTXEN1 - B16
FRAYRX2 - A8
FRAYTX2 - B8
FRAYTXEN2 - B9

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您不能将这些引脚用作 GPIO。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Predeepa、

    您可以将以下引脚用作 GPIO。

    FRAYTX1 - B15 --与 GIOA2复用
    FRAYTXEN1 - B16 --与 GIOB1复用
    FRAYTX2 - B8 --与 GIOB0复用
    FRAYTXEN2 - B9 ----与 GIOB2复用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    这种多路复用仅适用于 TMS570LC 器件。 TMS570LS11x 器件不能将 Fray 端子用作 GPIO。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Predeepa、

    米罗和苏尼尔是正确的。 LS11x 器件不能将 Fray 端子用作 GPIO。 很抱歉、您收到的信息很混乱。