This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 内核复位

Guru**** 2768905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/714798/core-reset

主题中讨论的其他器件:TM4C123

 谢谢,先生!!!!!!!

我对核心重置有另一个疑问 我正在使用 RTC 处理 SD_CARD 项目。 我在 CCS 窗口上调试了。 当我将数据写入 SD_Card 时,内核复位图标闪烁, 在这种情况下,程序会暂停。

请帮助我,如何解决此问题?

此致、
Satya

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当程序暂停时、PC 的地址(程序计数器)是什么、它指向复位矢量? 如果是、系统控制复位原因寄存器(RESC)中的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要注意-表达式"D off"列为"unknown"、则会导致错误!   (此类信息通过海报的屏幕盖显示-并标记为"红色高光"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件复位发生,,,,在复位后启用哪个寄存器,,,,,我在我的附加屏幕快照中指向。

    此致、
    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 数据表的第166页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、先生、
    在这里、我使用的不仅仅是应用、如3 PWM 发生器:INT_PWM0_0_TM4C123、INT_PWM0_1_TM4C123、INT_PWM0_2_TM4C123、
    ADC:INT_ADC0SS0_TM4C123,计时器:INT_TIMER0A、INT_TIMER01A、INT_TIMER1A、INT_TIMER2A 和休眠:INT_HIBER_TM4C123。


    IntMasterEnable();

    IntPrioritySet (INT_TIMER0A、0x00);

    //IntPrioritySet (INT_HIBERNATE_TM4C123、0x0F);

    IntPrioritySet (INT_PWM0_0_TM4C123、0x05);

    IntPrioritySet (INT_PWM0_1_TM4C123、0x0A);

    IntPrioritySet (INT_PWM0_2_TM4C123、0x10);

    IntPrioritySet (INT_ADC0SS0_TM4C123、0x1A);



    IntPrioritySet (INT_TIMER2A、0x22);

    IntPrioritySet (INT_TIMER1A、0x2A);

    IntPrioritySet (FAULT_SysTick、0x3A);


    IntPrioritySet (INT_HIBERY_TM4C123、0x40);

    那么,请建议我,如何解决这个问题?



    此致、
    Satya