工具/软件:TI-RTOS
如何检查或配置 TI-RTOS 以使用外部 XTAL 为该器件提供时钟服务?
在文档中、TI-RTOS 使用外部 XTAL (我很难 找到它)的具体声明在哪里、如果 XTAL 未安装或调谐不当、会发生什么情况、如何在 CCS 调试模式下检测此情况?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
如何检查或配置 TI-RTOS 以使用外部 XTAL 为该器件提供时钟服务?
在文档中、TI-RTOS 使用外部 XTAL (我很难 找到它)的具体声明在哪里、如果 XTAL 未安装或调谐不当、会发生什么情况、如何在 CCS 调试模式下检测此情况?
谢谢
因此、时钟和第二时钟实际上由主时钟 osc 25MHz 和 SYS 时钟120MHz 通过计时器0分频运行。
您建议在不影响 SYSCLK=120MHz 的情况下、无法将 RTOS 时钟和 RTOS 设置为 XTAL 32KHz 的第二位。 当我将 mainosc 更改为外部32K 时、它通过 config XCONF 显示 SYSCLK = 0MHz。
我了解时钟平均日期/时间、或者实际上是120MHz 系统时钟、不确定是哪个。 我发现相关特定器件上下文中有关时钟的文档有点模糊。
这意味着我必须使用休眠 RTC 模块作为时钟源(从32K8 XTAL 开始)、将中断抽头连接到 HWI、并忘记 RTOS 第二个时钟和时钟对于应用日期/时间用途没有用处?
之前、我也不能使用 SysTick、因为当我更改 SysTick 值或复位值时、它似乎会影响基于 TI-RTOS 的代码。 我非常熟悉 LPC1xxx 的 SysTick 和其他基于 Cortex 的 MCU、但我无法因此使用它。 SysTick 和 RTOS 之间的关系似乎很模糊、有一些开放式问题。
当 CONF 中未启用引导时钟选项时、我看到的是一些 已实现的默认值、正确吗?
R.