This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:外部晶振频率范围

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/715577/rm46l852-external-crystal-frequency-range

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:RM57L843

Hercules 团队、

RM46L852产品说明书 spns185C 表5-1未列出外部晶体的频率范围。  将其与 RM57L843产品说明书 spns215c 表5-2进行比较、该表指定5MHz 至20MHz。

我们是否有 RM46器件上晶体的规格?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了 RM46规格。 它位于数据表的表6-9中。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    表6-9 (SPNS192B)给出了 OSC 的周期时间(20ns 至200ns)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、对于拼写错误、它是50ns ~ 200ns。