This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EMC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/715144/ek-tm4c1294xl-emc

器件型号:EK-TM4C1294XL

大家好、

开发板 EK-TM4C1294XL 是否满足 EU EMC 要求 、即 传导/辐射发射和传导/辐射抗扰度(这是最重要的)?

主板的网页 ( http://www.ti.com/lit/ml/sszq113/sszq113.pdf)上有一个文档  提到了 EMC、但我无法弄清楚 是我的问题或问题的答案

感谢您的提前帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉沃先生-很高兴看到(正确定义)主题行-“grace”您(最新)的帖子。    当然、这在您的"EU-EMC"合规性要求中"吸引"最熟练和/或意识/兴趣最强的人才"有"更大的可能性"。

    我是否可以注意到(另一个)关切----可能提出质疑?    供应商不建议(也许不会批准)在商业应用中使用其开发板。   (请务必要求供应商对这一特定问题做出正式回应)  如果存在此类"供应商异议"(您寻求此类"欧盟 EMC "详细信息)、则可能会降低(甚至可能降低)小价值。   (除非您尝试使用供应商 PCB 的(近)副本、并使用相同的组件...)

    虽然"希望"这证明了"不是案例"-我已"标记了可能性"-更好地准备/提醒您未来的考虑...  祝您有机会- mon AMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rab:

     您对该文档的引用正确、即 LaunchPad 板已通过 EMC 测试满足 EU 要求。  另请阅读 LaunchPad 用户指南中的标准术语。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里没人——证明是一个“合理”的技术专家?

    我很快就离开了-所以不会感到痛苦-因为:"发牌、分租、租赁、租赁、借出、 已分配-或以其他方式分发。'