This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS570LS0714:将 N2HET 引脚用于 UART 通信

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/715088/rtos-tms570ls0714-using-n2het-pins-for-uart-communication

器件型号:TMS570LS0714

工具/软件:TI-RTOS

您好的团队,

我将 N2HET 用于 SCI 通信、当我输入:

e2e.ti.com/.../889281.aspx

 我无法在内部下载附件。它说:您无权查看此目录或页面。

我想知道为什么这是?

我将 HET[16]用作 RX、HET[18]用作 TX、我的 VCLK2为100MHz。  波特率:19200、无奇偶校验、8个数据位、1个停止位、无流量控制。

您能否提供有效的示例代码?

谢谢,

Durunli。