请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 我已经将 BOOT_EMAC_FLASH 作为引导加载 程序下载到 TM4C1294中、然后下载从0x4000开始的项目、然后该项目可以正常工作。因此我认为引导加载程序工作良好。
当我想 使用 LM Flash Programmer 通过以太网下载项目时,错误消息如下所示,在我的项目中,我使用 LWIP,它运行良好。
如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经将 BOOT_EMAC_FLASH 作为引导加载 程序下载到 TM4C1294中、然后下载从0x4000开始的项目、然后该项目可以正常工作。因此我认为引导加载程序工作良好。
当我想 使用 LM Flash Programmer 通过以太网下载项目时,错误消息如下所示,在我的项目中,我使用 LWIP,它运行良好。
如何解决此问题?