This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470R1B1M:调试时、代码正常运行、但将十六进制文件下载到闪存中、然后复位 MCU、它不运行、对此我有一些建议

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/756958/tms470r1b1m-when-debug-code-running-correctly-but-download-hex-into-flash-then-reset-mcu-it-dont-run-who-has-some-suggestion-for-me

器件型号:TMS470R1B1M

调试时、代码正常运行、但将十六进制文件下载到闪存中、然后重置 MCU、它不运行、谁对我有一些建议、我应该更改.ICF 文件吗?  

       Tks

     此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    验证您在位置0处有一个正确的复位矢量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您重放,我已检查.ICF 文件并找到以下文件:_ICFEDIT_REGAL_ROM_START=0x00000000、_ICFEDIT_intvec_start_=0x00000000、这意味着我已将 verctor 定位在地址0x00000000。
    此致
    中南史
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪些工具? 您能否从位置0开始读取闪存并进行验证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到您的反馈、因此我认为您已经解决了问题。 如果不是、请回复此帖子或打开新帖子(如果此帖子已超时)。