Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL、 TM4C123
您好、先生、
我有疑问、
我正在使用我的 EX-TM4C129XL 开发板作为调试器。 因此、我将移除电阻器 R6、R7、R8、R10、R11、 R15、R16。它是否正确?
2.我需要使用定制板的 JTAG 母连接器接口。但我没有找到 Digikey。 请帮助我解决此问题(10引脚1.27mm 间距)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我有疑问、
我正在使用我的 EX-TM4C129XL 开发板作为调试器。 因此、我将移除电阻器 R6、R7、R8、R10、R11、 R15、R16。它是否正确?
2.我需要使用定制板的 JTAG 母连接器接口。但我没有找到 Digikey。 请帮助我解决此问题(10引脚1.27mm 间距)
[引用 USER="Nishitha Chandrasekar"]为了调试目的,我必须使用跳线关闭 JP2和 JP3,并移除 R40电阻器。我对吗?
错误、错误和错误。
"关闭"一词表示连接引脚、允许电流流过这些引脚。 如果仔细查看图像、JP2和 JP3将打开。 小跳线仍然可见、但它们仅插入一个引脚-我将它们留在那里、以免松动部件、这就是全部。
正如我之前回答的、无需移除 R40。
LaunchPad 的完整原理图可通过以下链接获取: http://www.ti.com/lit/ug/spmu365c/spmu365c.pdf
[引用 user ="BP101"]为什么任何人都需要或想要在具有板载 ICDI 的 EVM 上使用 JTAG 接头?[/quot]
如果某件事对我们的需求没有意义、这并不意味着任何其他人都不会需要它... 可能该用户想要使用外部 XDS200调试 EK 的 TM4C129、只是为了了解差异... 也许他的 BoosterPack 设置很复杂、而 ICDI 速度不足以用于他的开发... 也许他喜欢使事情复杂化...
原理图字面量语句为:"external_debug pull low to use external debugger to debug the target。 使 ICDI 芯片对 JTAG 线路进行三态"。 这种解释说明 ICDI 固件会检查该线路、如果未安装电阻器、TM4C123的所有 JTAG 引脚将变为 INOP ...
同一张纸上的另一条语句是:"调试时必须删除 R40。 R40必须在中进行实例调试。" 这是一个令人困惑的句子,在编写它的人的脑海中只能有充分的意义...
事实上、当您想使用 EK-TM4C1294的 ICDI 调试器来编程/调试外部定制目标时、无需移除 R40。 从那时起、当 XM4C 预生产 MCU 附带的电路板...
[引用 user="Bruno Saraiva"]可能是想要使用外部 XDS200调试 EK 的 TM4C129以查看区别...
您的右侧我实际上使用了安装了 R40的 XDS100、 回想 一下它是否可以与 GUI 编写器配合使用。 后来使 EVM ICDI 与 GUI 一起工作。
[引用 USER="Bruno Saraiva]Schematics 字面量语句是:"external_debug pull LOW to use external debugger to debug the target。 使 ICDI 芯片对 JTAG 线路进行三态"。 [/报价]
TRI-STATE 、而不是外部 JTAG、这是我的目标、因为它还会声明移除 R40以进行调试。 同意删除 R40以进行调试的令人困惑的陈述。
LMFlash 在移除 R40时工作、 外部 JTAG 将引脚3保持在低电平高电平、此时安装了 R40 、调用 LM 闪存 失败。
[引用 user="BP101"]三态 目标而不是外部 JTAG 是我的目标
由于我们无法(轻松)访问 ICDI 固件、因此我们可能无法找到此固件的真实情况(除非我们浪费足够的时间来偷走那些具有良好规划的拉电阻器的线路...)
实际上、就在今天、我在两个不同的测试下使用 EK-TM4C129板:将 EK-TM4C129用作目标、稍后仅使用 ICDI 部件来调试外部板。 我所做的只是删除 JP2和 JP3。 我确实从外部为定制板供电-使用 PC 的 USB 电源来驱动 Launchpad 以及定制板可能存在风险、具体取决于外部 PCB 占用情况。
至于 R40... 我们从未接触过那里的焊铁-既不用于使用 CCS 进行调试、也不用于现场下载使用 LMFlash 的新固件。
您好、Bruno、
我的目标不是在上面的帖子中诋毁您的方法、而是建议使用 JTAG 时会发生一些奇怪的事情、这是 EKVM U6头 布局 的设计方式。
稍后 、在移除或不移除 R40上的几个帖子后、 点动存储 器已切断 JTAG 引脚1 3V3覆铜线迹 、无法为定制 PCB 供电。 自 定义 PCB 中3V3的3V3过孔和 U6引脚1之间的走线非常容易、因此 ICDI 从 计算机而不是目标获取电源
不确定为何 忽略所有其他0欧姆跳线引脚1跳线。
总之、在 POST 上方有很好的定制 PCB、是否有可能 U6引脚3、5、9连接到 DGND?
尊敬的 BP:
感谢您就有关 Tiva 相关设计的 EMI 提供的意见-务必要提醒您、在使用这些电路板时、从未有过足够的问题!
[引用 user="BP101"]无论怎样,只要在 POST 上方有很好的定制 PCB,U6引脚3,5,9就会连接到 DGND?
谢谢! 此电路板的最佳特性是其工作原理(在一个潮湿和恶劣的环境中、我可能还会添加)。 U6是一款 RS422收发器。 这些引脚未连接到 GND...
在 JTAG 连接器上、引脚#3悬空、而5和9为接地。
谢谢
您好、Bruno、
[引用 user ="Bruno Saraiva"]感谢您就 Tiva 相关设计提供的 EMI 信息[/引用]
只能希望花些时间更新 TM4C129设计指南、并提供建议、或许可以通过简单的电容器更改来提高 SNR。 Charles 最近发布了 EMAC PHY 的旧 MCU 原理图 TM4C1294 采用和 VDD 电容设计、并联 混合值 为4.7uf、1nf、100nF、1000nf。 EKXL VDD 电容全部为100nF、 似乎 RFI/EMI 频率滚降不 被视为问题。
[引用用户="Bruno Saraiva">谢谢! 此电路板的最佳特性是其工作原理(在一个潮湿和恶劣的环境中、我可能还会添加)。 [/报价]
CNC 的作用是什么? 会注意到板载稳压器等。
[引用用户="Bruno Saraiva"])。 U6是 RS422收发器[/QUERP]
很有趣、我指的是 EVM U6和 10位置电缆的定制 PCB 端的引脚3、5、9。 引脚3悬空解释 了最初 必须 确定的 R40问题。
您好、Nishitha、
您可能首先提供更多详细信息、而不是单个要求 帮助的句子。 到目前为止、您已经执行了哪些操作来解决故障问题、以及如何在调试属性中配置 JTAG?
CCS 程序中的定制板是否是第一次加载闪存、甚至是部分加载、然后在 POR 之后无法永久连接?
2. 如果外部 XTAL 不工作并且应用在 POR 之后使能 MOS、就会出现这种症状。
请 尝试使用 LMFlash 工具加载您的二进制应用文件。