Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL
您好!
我使用 TI 提供的 boot_serial 示例、使用 CAN 升级固件。 您能回答以下问题吗
1.在 boot_serial 示例代码中、为了将其与 CAN 通信配合使用、我必须做哪些更改
2.如何测试引导加载程序是否使用 CAN 通信(如何使用 CAN 引导加载程序发送应用程序二进制文件)
CAN_UART_BRIDGE 的用途是什么? 我们是否需要将其用于 CAN 引导加载程序代码?
4.如何从应用程序跳转到引导加载程序以进行应用程序定向固件升级。
谢谢你
此致