主题中讨论的其他器件:SEGGER、
您好!
我有一个 SEGGER J-Link EDU、我正尝试使用它连接到 TMS570LS0432的编程/调试。 我在我自己的定制板上使用此微控制器、并已让调试器与微控制器的开发板(TMS57004 Launchpad)配合使用。 当尝试连接到微控制器时、我收到以下错误:
我对抑制可能会有一些损失。 到目前为止、我注意到/尝试的一些注意事项包括:
1) 我已经尝试在 JTAG 接头上放置一个从 nRST 到 VCC 的2.7k 上拉电阻器、以确保在尝试编程时器 件处于复位状态、正如这个线程所示、但它似乎没有解决这个问题。
2) 调试器与电路板之间的连接不使用 J-Link 随附的20引脚带状电缆、因为我的电路板不遵循任何标准引脚排列。 我只将调试器上的其中一个接地引脚连接到电路板、虽然我确定如果我连接更多引脚会是理想的、但我无法想象这是我的问题(我不尝试高速连接)。
3) 我参考了 TMS57004的原理图、我的调试电路和 Launchpad 上的调试电路之间没有什么不同。 我在 TMS、TDI 或时钟线路上没有任何上拉电阻、但这些上拉电阻在原理图上标记为 DNP (这在我看来是不对的、但我相信)。
4) 在我尝试连接后、J-Link 上的指示灯将变为橙色、并保持此状态、直到我关闭 J-Link Commander。
我对我的设置可能出错的问题有一些想法。 我的电路板肯定会出现问题、但据我所知、唯一可能导致问题的原因是电源问题、 所有这些似乎都是有序的、所以我在检查的末尾、而不是实际连接调试探针。 是否有人碰巧知道为什么我无法将 J-Link EDU 连接到定制板? 我是否错过了任何硬件/设计注意事项? 如果微控制器从未编程、并且我无法使用调试探针连接到它、是否有任何方法来检查它是否甚至可以正常工作?
感谢你能抽出时间、
Thomas Meier