This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57Lx-Cortex-R5是否支持 CMSIS 库?

Guru**** 2611535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/757356/is-rm57lx-cortex-r5-supports-cmsis-library

- TI 对 CMSIS 的 Cortex R5支持?

-针对 Cortex-R5修改 CMISI 内核库?

-我想使用 CMSIS-NN 和 CMSIS-DSP、以某种方式使用 CMSIS 内核;是 RM57Lx (Corex-R5)对 CMSIS 库的全部支持

谢谢

Amardip G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amardip、

    由于美国假日、在这一特定的 E2E 主题中、我们的响应将延迟到2019年1月2日这一周。

    最热烈的祝愿,祝大家假期愉快,新年快乐!

    此致、
    周德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amar 您好!

    www.ti.com/.../HERCULES-DSPLIB

    此 CMSIS 可用于基于 R4的器件和基于 R5的器件、如 RM57x。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、王先生、
    还请确认 TI 是否还支持 CMSIS NN? 因为我无法从 TI (如 DSP)看到该库
    需要选择哪个编译器宏来启用 SIMD 指令?(__CC_ARM/CCS/__GNU__)
    目前、我将 CCS 与 TI v18.14.LTS 编译器版本结合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CMSIS-NN 是一组优化的神经网络功能、适用于支持神经网络和机器学习的 ARM Cortex-M 内核微控制器。 它现在尚未移植到 Cortex-R 类中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生、您好!

    我尝试在 Cortex-R5上使用 CMSIS-NN。 我能够编译该模块、并且可以看到正在执行 SIMD 指令。

    据我所知、TI 目前不支持 RM57Lx (我知道 CMSIS-NN 尚未移植到 Cortex-R5)。

    在不久的将来、如果 TI 制作一些包装(ARM 宣布 CMSIS NN 支持 Cortex-R5之前)来支持 CMSIS-NN、请通知我。

    此致。

    Amar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amar 您好!

    是的、目前 TI 不支持 RM57x 器件的 CMSIS-NN。 无论如何、我将向 SW 团队提交申请。