This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:使用组7在 TMS570LS1224上模拟3个单独的独立费用

Guru**** 2813255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/758226/tms570ls1224-use-bank-7-to-simulate-3-separate-independent-fees-on-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224

大家好、

客户想要使用银行7来模拟3 位独立收费人员在 TMS570LS1224上存储不同类型的数据、是否有人知道如何操作? 是否有任何示例可供参考? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    不能、它不能支持3个 EEPROM。 TMS570LS1224上的组7只有4个物理闪存扇区。 每个 EEPROM 至少需要2个虚拟扇区、每个虚拟扇区映射到1个或多个物理闪存扇区。

    支持的最大 EEPROM 为2。

    但 LS0714的 BANK7具有16个物理扇区。 它可以支持3个 EEPROM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、
    哦、抱歉、我知道 LS0714有16个物理闪存扇区、但我没有注意到 TMS570LS1224只有4个。 为什么 LS0714具有16个物理扇区、但在 LS1224上减少物理扇区?
    因此、如果 LS0714可以支持3个 EEPROM、我们是否有任何指导或示例?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    两个器件都具有64kB 仿真 EEPROM (组7)。 但 LS0714具有更多的物理扇区(每个扇区的大小都很小)。 我没有使用 LS0714的3个 EEPROM 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    此问题已在 conf 调用中得到解答。 那么、我关闭这个线程。 谢谢