This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:TMS570LS0714PGE

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/756444/tms570ls0714-tms570ls0714pge

器件型号:TMS570LS0714

您好,  

我的代码不涉及任何复杂的功能、例如加密、JTAG 保护等

然后、它突然无法烧断、微控制器在通电时将自动运行。

现在有三个电路板存在此问题。。

使用 XDS100V3刻录时、报告的问题包括:

CortexR4:在0x80004c0处执行"保持暂停"操作时删除断点时遇到问题:(错误-1066 @ 0x80004C0)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包7.0.188.0)  
CortexR4:文件加载程序:存储器写入失败:在执行 erasew.ALG 时、目标等待暂停超时
CortexR4:GEL:文件:D:\TM.out:加载失败。

有时在连接时会报告如下。

 连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。

确保您的设备已解锁。(仿真包7.0.188.0)  

我还尝试连接 Lauterbach 的模拟器,并报告“访问超时,处理器正在运行”

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhihei、

    您之前已成功将代码编程到闪存中、对吧? 代码可能重复出现异常。 请尝试此过程:

    1.打开目标配置窗口,然后启动选定的配置
    2.切换到调试窗口
    3.按住 RESET (nRST)按钮
    4.释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”
    5.尝试几次后应连接电路板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 QJ Wang:
    感谢您的回答。

    但问题仍未解决。
    几个芯片最近出现了同样的问题。 您还有其他解锁方法吗?
    或者、我可以将板发送给您。
    谢谢你。

    连接到目标时出错:
    (错误-241 @ 0x0)
    无法访问路由器子路径。
    可能发生了安全错误。
    确保您的设备已解锁。
    (仿真包7.0.188.0)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhihei、

    此器件包括一个高级 JTAG 安全模块(AJSM)模块。 AJSM 允许用户在编程后保护器件的存储器内容、从而为器件提供安全保护。 默认情况下、该器件不受保护、您可以通过编程 OTP 中的可见密钥来保护它的安全。 您以前是否为这些器件对 AJSM 进行过编程?

    如果您没有对 AJSM 进行编程、则器件是不安全的、并且 JTAG 未被锁定。

    正如我说过的、这是通过 JTAG 连接到器件的正确方法:
    1.打开目标配置窗口,然后启动选定的配置
    2.切换到调试窗口
    3.按下 RESET (nRST、而不是 nPORRST)按钮并保持
    4.释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”
    5.尝试几次后应连接电路板