This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 TMS570硬件问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/758222/about-tms570-hardware-question

您好、TI、

目前、我的客户拥有汽车 OBC 项目、其设计需要符合 ISO26262和 AutoSar 标准。
1.我知道 TMS570 PWM 可以支持相移吗?
2.我是否可以知道 TI 针对该应用进行了参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、郭

    由于美国假日、在这一特定的 E2E 主题中、我们的响应可能会延迟到2019年1月2日这一周。

    最热烈的祝愿,祝大家假期愉快,新年快乐!

    此致、
    周德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、郭

    您将使用哪种器件? TMS570LS1x/LS07x/LS09x/LC43c 具有 etPWM 和 NHET 模块。 两个模块都可用于生成 PWM 信号。 TMS570LS3x 具有用于 PWM 信号的 NHET 模块。 相对于其他 ePWM 模块、PWM 模块支持针对滞后或超前运行的可编程相位控制支持。

    TMS570 MCU 经过 TUV 认证、能够达到 ISO 26262 ASIL D 和 ICE 61508 SIL 3标准。 有助于更轻松地开发 OBC、BMS 等功能安全应用。 TMS570被许多客户用于 BMS、OBC 和其他汽车应用。 很抱歉、我们没有 OBC 参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TMS570 ePWM 有相位限制? 例如45或90度等

    谢谢、
    Duke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Duke、

    无限制。 每个 ePWM 模块都可以配置为使用或忽略同步输入。 如果 TBCTL[PHSEN]位置位、那么当发生以下任一情况时、ePWM 模块的时基计数器(TBCTR)将自动加载相位寄存器(TBPHS)的内容:
    EPWMxSYNCI:同步输入脉冲
    2.数字比较事件同步脉冲
    3.软件强制同步脉冲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    μC 的竞争对手解决方案是 Infineon AURIXTm系列 TC27x 和 TLF35884,用于实施 ASIL-D 的 T Ü V 的安全管理单元
    我的问题如下:
    TMS570开发 OBC 等功能安全应用、BMS 需要外部安全单元?
    查看 C28075、C28004X 还具有安全配套资料。 我是否可以知道如何达到 ASIL 级别?
    3.如何查找 TI UC 的安全信息和 ASIL 级别设计? fail­ures μC 独立基准对所有电压轨进行 UV/OV 监控、通过灵活的看门狗概念检测相关的 μ A、监控 μ A 的安全管理单元。

    谢谢!
    Duke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Duke、

    TMS570器件具有片上诊断特性、包括:锁步中的双 CPU;CPU 和存储器内置自检(BIST)逻辑;闪存和 SRAM 上的 ECC;外设存储器上的奇偶校验;以及大多数外设 I/O 上的回路功能。 我们还提供全面的文档、工具和软件、以帮助开发 ISO 26262和 IEC 61508功能安全应用、例如 OBC、BMS 等 Hercules TÜV SÜD T Ü V S Ü D 认证、能够达到 ISO 26262 ASIL D 和 IEC 61508 SIL 3标准。

    请查找此器件的文档:
    www.ti.com/.../technicaldocuments

    请参阅 TI BMS 设计
    www.ti.com/.../TIDA-01537
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您对 TMS570状态的清晰解释、我总结说 TMS570不需要添加外部安全管理、例如 TLF35884实现 ASIL 级别。
    TÜV SÜD、C2K 具有任何安全路线图、并通过 T Ü V S Ü D 认证、能够达到 ISO 26262 ASIL 和 IEC 61508等级? 再次感谢。

    Duke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Duke、

    请咨询 C2k 团队以了解 c2k 发展蓝图。 谢谢