主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
大家好、
使用 N2HET、我需要生成一个4MHz 方波信号以馈送另一个器件作为其时钟输入、但看不到用于此目的的指令。 我是否忽略了指令集?
感谢您的任何指示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
使用 N2HET、我需要生成一个4MHz 方波信号以馈送另一个器件作为其时钟输入、但看不到用于此目的的指令。 我是否忽略了指令集?
感谢您的任何指示。
我认为我可以使用 CNT 和 ECMP 指令来实现时钟生成输出。 对吗?
我可以将 ALU 寄存器 B 与 CNT 指令一同使用、但无法确定如何配置 ECMP 指令、除了我应该设置 hr_LR=1 (无延迟)、ENABLE_PIN_ACTION = 1和 ORIGINAL_PIN_ACTION = 1之外。
是需要的吗?
已编辑:还需要设置 ACTION = PULSE_LOW (切换输出)、COMP_MODE=ECMP。
如何重新加载 ALU 寄存器 B=0、以便下次与25位数据字段进行比较?
谢谢。
您好 QJ、
我从您之前的帖子中了解到、N2HET 不能实际输出4MHz、显然情况并非如此。
对于8条指令、我的 hr 为10ns、我的 lr 循环为80ns、最后一个循环返回到第一个循环。 有问题吗? 否则、为什么只有7个可用?
ECMP 指令具有切换引脚功能、因此引脚可实现的最大输出频率为100/8/2=6.25MHz、我对吗?
我知道我无法输出4MHz、因为分频器不是整数。
谢谢!