主题中讨论的其他器件:RM48L952
您好!
我尝试在 RM48L952上使 FreeRTOS 运行、 并且遇到与 user193949相同的问题!
调试探针似乎会干扰执行时间并导致以下行为:
当 我调用 vTaskDelay (1/portTIK_PERIOD_MS)来使 LED 闪烁时、它以超过100ms 的周期而不是1ms 的时间闪烁。
当我为 vTaskDelay 使用另一个值(例如、10/portTIK_PERIOD_MS 持续10ms)时、LED 会一直保持。
我已经看到问题已经解决、但是否可以在没有此类不良行为的情况下使用调试探针?
感谢你的帮助
BR