This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:无法编程

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/755572/ek-tm4c123gxl-unable-to-program

器件型号:EK-TM4C123GXL

大家好、我在2018年10月22日收到了两个 EK-TM4C123GXL Launchpad 评估套件。 我已经拥有了其中一个、因此我知道问题不是我的计算机、而是我收到的两个板。 我无法对这些板进行编程、因为它们在 Keil uVision 4 IDE 上提供了此错误:"Stellaris ICDI 错误:无法初始化目标器件。 请重新打开电路板电源并重试。" 我还注意到、这些电路板的背面注明"仅用于评估;不经 FCC 批准转售"、且测试通过贴纸未作标记。 我想知道、我是否有任何方法可以将这些替换为两个可编程 Launchpad。 非常感谢您的参与,与我联系的最佳方式是通过电子邮件:doanandy9511@yahoo.com。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很遗憾听到您在使用新 LaunchPad 时遇到问题。 连接 USB 电缆时、调试微型 USB 连接器下方的绿色电源 LED 是否亮起? 如果没有、请仔细检查连接器左侧的开关是否位于右侧(调试侧)。 所有这些电路板都带有"仅供评估;不经 FCC 批准转售"。 您的电路板上有"测试通过"贴纸、这意味着他们已经通过了我们的测试。 您收到两个不工作的 LaunchPad 的可能性很小。

    如果您需要退回这些 LaunchPad、请联系您从其购买的经销商。 如果您是通过 TI store 购买的、请致电非技术支持热线:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在执行相同的确切程序来对板进行编程、因为我在对这些板进行编程方面有3年的经验。 绿色 LED 亮起、我的计算机识别设备管理器中的设备驱动程序、我甚至无法向板加载简单的 LED 闪烁程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    您是否退还了这些电路板或以其他方式解决了此问题?