This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:TMS570 MCAL EB tresos 配置问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/756079/ccs-tms570ls0714-tms570-mcal-eb-tresos-configuration-question

器件型号:TMS570LS0714

工具/软件:Code Composer Studio

现在我有一个问题。 我不知道如何选择 LINPORT 的 ID 号。 如果使用 LINRX 和 LINTX、应如何填写通道 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DioPortID 是 DIO 端口的数字标识符。 并非所有 MCU 端口都可用于 DIO、因此所有 ID 列表中可能存在"间隙"。 此值将分配给 DIO 端口符号名称。 ID 由工具生成、但您可以手动更改。 每个 DioPort (DioAPort、N2Het1Port 等)的 ID 都是唯一的。 ID 的有效范围为0x0~0xFFFFFFFF。

    DioChannelGroup:通道组代表由逻辑组表示的多个相邻 DIO 通道。 通道应由同一端口中的相邻位组成。

    DioChannelId:您已将 ID 分配给通道、例如1、2、3、4……
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我需要配置 LINRX、LINTX 将它们与 GPI 模式相匹配、但现在我不知道 DioChannelID 与 LINRX 和 LINTX 对应的是什么、您能告诉我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看上图、CAN3具有相应的 RX 和 TX 通道、但 LINRX 和 LINTX 没有、所以我现在很困惑、您能帮我解决吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用"添加元素"为 LIN_TX 添加1个元素、为 LIN_RX 添加其他元素。