This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:使用 TM4C123GH6PM 构建里程表

Guru**** 2538240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/753136/tm4c123gh6pm-constructing-a-odometer-using-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM

如何使用 TM4C123G6PM 构建里程表? 我是嵌入式系统领域的新手、我只在 MSP430和 Intel 8051领域工作过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soummyadeb、

    遗憾的是、我们没有针对此类应用的任何参考设计、也没有我们团队在处理此类系统的内容方面的任何经验。 抱歉、我们不能为您提供任何关于此调查的价值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生、我打算做的是、当我连接一个在电机旋转一定角度后旋转的外部电机时、我的微控制器将生成中断、并使用这些中断来测量它所行驶的距离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Soummyadeb、

    只要您在 TM4C 和电机之间使用电机驱动器来处理电机所需的驱动电流、这听起来就很好。

    您是否还有任何有关我们 TM4C 器件的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生、我打算在 TM4C 中处理从编码器接收到的中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soummyadeb、

    我理解这一点、但您对该器件有任何疑问吗? 如果不是、我们应该关闭这个线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soummyadeb、

    您重新打开了此主题、但尚未询问任何与我们的器件相关的问题、请澄清您在 TM4C 支持方面向我们寻求的帮助。