This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 锁定状态

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/758638/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-locked-state

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

尊敬的先生,

           TM4C1294NCPDT 何时进入锁定状态?  条件是什么?

此致、

Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    锁定状态是什么意思? 您是要保护闪存还是 EEPROM? 或者您正在讨论故意锁定 JTAG 接口、使其无法进行调试访问? 请详细说明您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

                 在给定的解锁序列中、我必须使用具有 ICDI 驱动程序的 LM 闪存编程器来解锁控制器。 那么、首先锁定控制器的原因是什么。

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    可能的原因是您将 JTAG 引脚重新用于 GPIO 引脚或时钟关闭。 这是我知道的两个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

             实际上,问题是,我使用 ROM_updateUART()函数对控制器进行了编程。 使用串行器件编程一次后、控制器被锁定、现在我既不能使用串行器件、也不能使用 JTAG。   

    JTAG 由于无法访问 DAP 而出现错误。

            我在使用串行进行编程时选择了在编程后重置 MCU 选项。 这是有原因吗?

     


    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否曾尝试通过执行解锁至出厂状态来首先恢复 EK-TM4C1294XL LaunchPad? 请参见下面的。 恢复后,是否可以在 UpdateUART()之后再次出现相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

           由于我没有 LaunchPad,因此无法执行解锁序列。 看起来我必须更改控制器、然后进行测试。

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果有其他不使用 ICDI 解锁控制器的方法、请建议使用。
    此致
    Digvijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您使用 XDS 调试探针、则可以参阅本应用手册中的第5.3.2节以解锁器件。 www.ti.com/.../spma075.pdf