This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:tm4c129exl

Guru**** 2536080 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/755363/ek-tm4c129exl-tm4c129exl

器件型号:EK-TM4C129EXL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

我无法将加密连接 launchpad 与 exosite 云服务器连接。 我已经使用安全 IOT 演示进行了编程。

电路板 MAC ID 已正确给出、并且未连接任何其他用户。  

能够添加板、但即使在板连接到 FTTH 连接后也无法激活、无需任何登录要求。

此设备尚未激活或不存在。 请激活您的设备或确认删除设备并重试。 (在 exosite 帐户中)

 

MAC 地址:0800285a9035
网络已添加:if-1:192.168.1.13
服务状态:DHCP:已启用:正在运行:017
正在解析 time.nist.gov 的 IP 地址...
NTP IP 已解析为132.163.97.2
正在连接到 NTP 服务器
当前日期/时间为2018年12月13日09:28:51

CloudTask:无法创建新的 TLS 实例。 正在退出。

在 CCS 中运行之后  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否知道是否需要代理服务器来连接到互联网?
    您能否从您的家庭网络而不是您的公司网络尝试电路板? 可以用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的网络没有代理要求,并且直接连接到 ISP 提供商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉耽误您的回答。 此问题是否已解决? 我只需在家里运行 QS_IoT 示例、在这里、我将电路板连接到直接连接到 ISP 提供商的家庭路由器。 我看不到任何问题。 我不确定您遇到的问题是什么、但我可以说该示例有效。 请参见下图。 在 Exocite 中、我远程打开 LED1和 LED2。 我可以直观地看到电路板上的两个 LED 都已打开、并且状态显示在终端窗口中。

     第一个屏幕截图的右上角是否显示您的在线状态? 我注意到的一点是、我需要重新启用器件。 这样、它将生成一个新的 CIK、之后您可以重新运行 QS_IoT 以获取 CIK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复、我尝试使用安全 IOT 演示、我可以对该演示进行调试并对程序进行梯级。
    问题是、对电路板进行编程后、我无法将电路板连接到 Exosite 云。 您是否会提供 QS_IoT 示例的说明?您能为我提供链接吗?或者是否有恢复板载程序的任何可能性、以便我可以检查。

    提前感谢
    Basu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您运行了哪个安全物联网演示? 您从何处获取此演示? 您是否正在使用 TI-RTOS 运行? 您在原始帖子中从未提到过这一点。

    QS_IoT 示例可在中找到 /examples/boards/ek-tm4c1294xl/qs_iot. 此示例将通过互联网连接到 Exosite 云服务器。 但是、这并不是一种"安全"的物联网。

    这是下周的假日周。 2019年之前、我不会再来了。 请期待延迟的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈。 希望您自己解决了这个问题。 我现在要关闭这个线程。 如果您有新问题、请打开新主题或重新打开此主题。