This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM57L:调试问题

Guru**** 2590240 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/758430/ccs-launchxl2-rm57l-debug-problem

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我想开始使用此板。

我编写了非常简单的程序。

int main (空)

const int a=5、b=10;
int c;
c = a + b;
返回 c;

我使用的是 GNU 编译器。 此处提供了默认链接器选项。  

对于调试连接、我正在使用 XDS110 USB、现在我正在尝试调试并在主代码上设置断点。 它不能这样做。
擦除和闪存已完成、但不允许进行调试。

即将发出一条警告:"由于系统复位、闪存@地址0x0的存储器映射设置"

如果有人有同样的问题、请告诉我