请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 尊敬的 TI 支持:
我正在尝试更深入地了解 TMS570LC4357上的三个 nERROR 引脚。 由于该微控制器始终以锁步模式运行、因此可能只有 nERROR 和 nERROR 才真正起作用、对吧? 但是、数据表(SPNS195C:2个同名引脚 nERROR 在第41页的表4-20中有2个不同的描述)和参考手册(在第324页的第6.5.11.1节中有 SPNU563A)中存在矛盾的信息。
您能否解释一下什么真正适用于 TMS570LC4357? 是否所有三个 nERROR/nERROR 引脚都可用? 他们的行为是怎样的? 引脚 B14 (nERROR)和 J2 (SPNS195C 中为 nERROR、而 SPNS195A 中为 nERROR)实际上是相同的信号吗? 如何使用它们?
此致
文森特