This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2609775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/757792/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

在我的定制设计中、我从 M0PWM0 (PF0)生成 PWM 输出、并连接到 MAX3490以将其转换为差分输出。  它工作了10天、昨天突然停止工作、始终提供高输出。  我使用另一个板进行了检查、它工作正常。  失败的原因是什么?

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    这里实际上没有什么信息可以说明可能出现了什么问题。 我的最大问题是、如果您对故障电路板进行重新编程、它是否能够正常恢复运行?

    此外、您是否有任何其他指示 MCU 正常运行的指示器? 是否有任何其他通信、甚至可能是闪烁的 LED 指示代码运行状况?

    仅从您的描述中、我无法判断器件是否发生故障、PWM 模块是否发生故障、或者 MCU 是否崩溃、从而进入 FaultISR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    该器件可重复编程。 只有 PWM 发生故障。 我更换了另一个 IC、现在工作正常。

    此致、
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MAC3490的功耗是否与 MCU 相同? 它们必须同时加电/断电、如果不是 MAC3490、则必须通过串联电阻限制注入 PF0的电流。 否则、可能会再发生10天的 PF0烧断、没有理由这么做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    MAX3490使用与 MCU 相同的功率。 因此不需要串联电阻器。 但是、我们可以在下一个修订版中进行整合。 建议的串联电阻是多少?

    此致、
    Ramesh