This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:无法在 TINA-TI 中加载和仿真 MCU 或其 EVM

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/759007/tina-spice-tina-ti-unable-to-load-and-simulate-mcu-or-their-evm-in-tina-ti

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件: TM4C123GH6PMTM4C123

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好 、好、希望圣诞节后能有一段美好的时光!  

我正在从事一个 TI 大学项目、为此我将使用基于 MCU tm4c123gh下午6的 EVM (TM4C123GXL)。 此外、我还被建议使用 TINA-TI。首先、我在组件中找不到任何微控制器、此外、除了直流分析之外、是否可以在其中模拟 MCU?

因为我当然需要一个 CAD 工具来进行仿真...我无法获得任何具体结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    我想、如果您使用瞬态仿真(时域)、您可能能够在 TINA-TI 中对 MCU 的某些方面进行仿真。

    我将此帖子移至我们的 MCU 论坛、以便有人可以帮助您进一步缩小仿真需求、并帮助您确定是否可以对此 MCU 的某些方面进行仿真。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但首先、我应该如何在 TINA 中选择 MCU 作为组件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C123微控制器无法在 TINA 中完全仿真。 对于完整的 SPICE 仿真、该数字器件过于复杂。 I/O 由 IBIS 模型表示。 TM4C123GH6PM 器件页面上有指向它的链接。 但是、TINA 也不直接支持 IBIS 模型。 以下是有关此主题的另一个主题:
    e2e.ti.com/.../111423