This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:GPIO Hi-Z 定义

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/759048/tm4c1292ncpdt-gpio-hi-z-define

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

现在使用 TM4C1292、需要定义 GPIO 高阻抗、但规范仅定义如下所示的一些状态。

我是否可以知道"开漂移"是否与"高阻态"相同?

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    通常、您需要在开漏配置中为信号配备上拉驱动器。 如果您将开漏引脚驱动至逻辑0、则该引脚被拉至接地。 如果您不驱动引脚、则引脚的状态会通过上拉电阻器上拉至3.3V。 尽管芯片具有内部弱上拉电阻器、但您仍需要在外部放置一个外部上拉电阻器。