This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:如何在 TM4C1294NCPDT 上使用两个 CAN 模块

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/758951/ccs-tm4c1294ncpdt-how-to-use-two-can-modules-on-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生,

我将 TM4C1294XL Launchpad 用于两个 CAN 模块通信。 我想同时使用 CAN0和 CAN1模块进行发送、接收和两者。 我不知道如何做到这一点。  

我将如何了解分配给哪个 CAN 模块的消息对象以及如何重新分配它们。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    每个 CAN 模块都有自己的报文对象。 例如、可以将报文对象1分配给 CAN0进行发送、同时将 CAN1的报文对象1分配给接收。

    为什么不首先从 TivaWare CAN 模块示例开始? 请注意、LaunchPad 没有 CAN 收发器。 每个 CAN 节点上都必须有收发器、并且 CAN 总线上必须有适当的端接电阻器、以便 CAN 通信正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。


    我是否可以将 CAN0模块的报文对象1用作接收器、将 CAN1模块的报文对象1用作接收器。 我怀疑这些报文对象是在 CAN0和 CAN1中共享的、还是分别分配给 CAN0和 CAN1。

    我希望一次将 TM4C1294XL Launchpad 的 CAN0和 CAN1用作接收器。

    还需要知道 CAN0和 CAN1可以分别使用多少个报文对象。

    相关信息
    Ashwinee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一切都记录在数据表中。 每个 CAN 模块有32个消息对象。 如果您希望使用 CAN0的报文对象1接收报文、而 CAN1的报文对象1接收报文、则可以选择使用该报文对象。 两个报文对象1彼此独立。 由于两个 CAN 模块都配置为接收、因此总线上必须有另一个节点用作发送。