This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:用于读取电压的 GPIO

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/757603/tms570ls1224-gpio-for-reading-voltage

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在使用此开发板、想知道如何为 GPIO 提供特定的电压、然后再读回它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bokhe、

    GIO 只能读取高电平(1)或低电平(0)的值。 如果输入低于阈值、则 GIO DIN 中的值为0、否则为1。

    LS1224有2个 ADC 模块、每个模块都有许多 ADC 输入引脚、请使用 ADC 对输入电压电平进行采样、

    我建议您使用 HALCoGen 生成 ADC 驱动程序和器件启动代码。
    www.ti.com/.../HALCOGEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用任何参考代码来开始? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bokhe、

    HALCoGen 中有一个 ADC 示例项目。 此示例逐步向您展示了器件和 ADC 配置。