Other Parts Discussed in Thread: NOWECC, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:NOWECC、 UNIFLASH
您好!
我对 ECC 生成 iSide CPU 有几个问题。
1) 1) I generate ECC using nowECC tool with the following params:
nowECC.exe -R4 -l -F021 16M_ADD -I -o
但是、我获得的输出文件与 CPU 生成的输出文件不同。 在 DWORD 中没有两个字节的镜像:
已生成:
68 1C 7B 03 0F 10 E6 CC 02 7A 14 8A 71 0A FB F7 1D 9F CE 88 26 92 D5 5E 13 AE 93 3B B7 2C 25 2E C5 4D E3 76 05 9B 94 4A B3 D0 CE E8 5D 09 38 A0 29 B8 C7 C6 D5 6C 09 63 A8 EF 6C C7 E8 5B 70 AE 42 1F F4 B6 1C CB DA 81 5D C3 63 76 71 01 C4 09 B3 D7 67 39 98 28 05 B8 80 9E CF DA EF B1 90 B2
实际:
68 1C 68 1C 0F 10 0F 10 02 7A 02 7A 7A 71 0A 1D 9F 1D 9F 26 92 26 92 13 AE 13 AE B7 2C B7 2C C5 4D 05 9B 05 B3 D0 B3 D0 B3 D0 5D 09 5D 09 29 B8 29 B8 D5 6C D5 6C A8 EF A8 5B E8 5B 42 1F 42 1F 42 1C CB 1C CB 5D C3 5D C3 71 01 71 01 B3 D7 B3 D7 98 28 98 80 9E 80 9E EF B1 EF B1 B1 B1 B1 B1
问题是:如何生成相同的数据?
2) 2)当我使用闪存加载程序更新闪存时、ECC 数据是否会自动更新? 所有闪存区域? 还是需要执行一些代码?
非常感谢。