This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:原型板接头

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/758955/rm46l852-proto-board-headers

器件型号:RM46L852

您好!

我有一个简短的问题。 我找到了一个有用的图像(某处)、它告诉了 J10和 J11的所有替代函数:

您能帮我两件事吗?

首先、最重要的是:是否有这样的图像可以告诉我们 J2、J3、J4、J5、J6、 J7、J8和 J9接头(下图中标记的接头):

我有另一个问题、原型板接头 J11上的+5V/11.2b 意味着什么? 那是什么11.2b?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marc、
    请从此处下载原理图 :processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2-RM46
    原理图文件中介绍了所有接头。 上面的一个是从原理图中复制的。
    +5V/11.2b 表示如下:+5V 是信号网络标签。 该引脚连接到所有具有相同标签的引脚/信号。 11.2b 表示接下来
    第11页的实例为+5V、扇区2 (水平)-B (垂直)。 在某些原理图中、不是仅显示一个实例(11.2b)、而是显示包含此信号的所有页面。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Miroslav! )

    没见过! 这种布局非常完美! )