主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357、 HALCOGEN、 TMS570LS1227、 TMS570LS3137
工具/软件:Code Composer Studio
你好。
我尝试使用 TPS65381A-Q1复位 TMS570LC4357。
我是否有用于 TMS570LC4357和 TPS65381A-Q1的 SPI 示例?
如果有类似的例子,我想与大家分享。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你好。
我尝试使用 TPS65381A-Q1复位 TMS570LC4357。
我是否有用于 TMS570LC4357和 TPS65381A-Q1的 SPI 示例?
如果有类似的例子,我想与大家分享。
您好、Sanghun、
TPS65381驱动器与多个特定于电路板的示例应用捆绑在一起、用于演示驱动器 API 的使用。
该项目依靠 HALCoGen 提供系统初始化和应用框架。 可以使用 File -> Import -> Existing CCS Eclipse Project 导入该工程、并将其指向以下位置中的特定构建文件夹:
C:\ti\hercules\SafeTI Diagnostic Library\2.4.0\build\TMS570LS1227_CNCD
或
C:\ti\hercules\SafeTI Diagnostic Library\2.4.0\build\TMS570LS3137_HitexKit
具体取决于电路板。 然后、可以在指定的目标板上构建和运行该功能。 连接调试器后、应用程序无法运行。
在 main()函数中,测试了多个 TPS API。 测试分以下几个阶段进行:
在第一阶段- TEST_BASICE_SETTINGS - TPS 保持在诊断状态。
同相- TEST_WD_DIAGMODE (在 TPS 的诊断模式下测试看门狗)
3.In Phase - TEST_WDDIAG_ERRORS (在 TPS 诊断模式下测试看门狗错误)◦验证了看门狗的各种错误场景。
4.In Phase - TEST_WD_ACTMODE◦退出诊断模式。
5.in the phase - TEST_WDACT_ERRORS (在 TPS 的活动模式下测试看门狗错误)