This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:TM4C123GXL

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/758547/ek-tm4c123gxl-tm4c123gxl

器件型号:EK-TM4C123GXL

你(们)好 我正在开发一个机器应用、其中使用2.4英寸到7英寸的显示屏。  

我首先要做的是在3引脚 SPI 串联模式下使用 TFT 显示屏、320x240和 ST7789V 控制器。

我正在使用 EK-TM4C123GXL launchpad。

要使用 TIVAWARE 2.1.4.178的 GRLIB 库、我必须修改 Kentec BoosterPack 的 SSD2119的驱动程序。(Kentec320x240x16_ssd2119_spi.c)
我正在这样做、但由于以下原因、这有点复杂:

  1. 有关 ST7789V 使用的信息不足。
  2. ST7789V 的寄存器与 SSD2119大不相同。

问题是、是否有人知道在哪里获取有关 ST7789V 使用的信息、或此驱动程序 TFT 上 Tiva 的任何示例。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、没有用于 ST7789V 显示的 TivaWare 示例。 我建议您从 ST7789V 显示数据表开始。 以下是链接、以防您没有机会找到它。 www.newhavendisplay.com/.../ST7789V.pdf。您将需要以某种方式将其与 kentec 进行比较、并根据它们的差异相应地修改 glib 驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的信息 Charles、我将使用 st7789v 数据表的1.4版修改驱动程序。
    我正在寻找有关使用寄存器使驱动程序正确的其他信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们对 st7789v 的寄存器的配置并不熟悉。 您将需要浏览其数据表。 我建议您先从简单的开始。 例如、还没有使用 glib、而只是使用 SPI 主器件向显示屏发送一些简单的命令/数据。